This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于驱动8.5V 100mA UVC LED 的 LED 驱动器

Guru**** 687390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, LM3697, LM3509
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967065/led-driver-to-drive-8-5v-100ma-uvc-led

主题中讨论的其他器件:TPS61169LM3697LM3509

您好的支持:

我有一个新项目。
LED 是 UVC LED。
随附的文件是 LED 的 I-V 曲线。
VF 非常高。
请帮助建议用于驱动 LED 的良好解决方案。
我希望拥有用于 MCU 的 I2C、SPI 或其他串行接口
来控制 LED 驱动器。
亮度控制不能是 PWM。
我需要以不同的 LED 电流驱动 LED。
我需要以不同的电流吸收 LED。
我希望具有32或更高的亮度阶跃。
请帮助建议好的解决方案。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      电源电压范围如何? 我建议您首先使用 TPS92200D2、您可以先使用该器件进行检查。

    BR
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

    输入电源电压为3.3V。

    MCU 电压也是3.3V。

    请帮助建议合适的 LED 驱动器 IC。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       TPS61169将是满足此要求的成本优化度最高的选项。 如果您确实需要 I2C 接口、我建议您使用 LM3697。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

    LM3697性能良好。

    但我们的制造不喜欢 BGA 封装。

    是否有类似的产品系列、但不包含 BGA 封装?

    感谢你的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      LM3509将是您的最佳选择。

    BR

    肖恩