This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553:驱动6.6V LED 的 LM3553具有高频噪声

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967206/lm3553-lm3553-driving-6-6v-led-has-high-frequency-noise

器件型号:LM3553

您好的支持:

驱动 VF 3.3V 红色 LED 的 LM3553正常。

但我将 VF 3.3V 红色 LED 更改为新的 OSRAM GR PSLR31.13 LED。

GR PSLR31.13的 VF 大约为6.6V。

电压。

存在高频噪声。

噪声可能来自电感器。

LED 的光似乎与传感器读数发生了很大的变化。

原理图与数据表的第1页相同。

唯一的区别是电感器为3.3 μ H。

但该原理图在 VF 3.3V LED 中是可以的。

如果我更改为 VF 6.6V LED。

原理图中是否需要更改?

此致

仅限  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

       对于更高输出电压的应用、您还需要将 reg0x20 "OVP"位(位3)更改为"1"。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

    我尝试这个位设置、它工作正常。

    我是否可以问 、LM3553在高压模式下可以驱动多少个串联 VF 3.3V LED?

    5系列? 还是6系列?  

    高串联 LED 应用是否存在任何限制?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

    在什么情况下会使输出过压?

    输出由 LED 驱动器本身控制。

    我们如何让输出过压?

    感谢你的帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      OVP 触发电压点为18V、因此请注意此最大输出电压。  

      在提出问题之前、请先仔细阅读数据表、所有这些信息都已清楚地显示在数据表上。

    BR

    肖恩