This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:关于兼容产品

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966504/tps1663-about-compatible-products

器件型号:TPS1663

TP16630的电流限制为0.6A 至6.0A (±7%)。 我想将此器件更改为大约10A 的引脚兼容产品。 是否有可更换的器件?

输入电压为24V。

封装为 VQFN (24)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yachi、

    我们在同一封装中没有10A 器件。 您可以并联使用两个 TPS16630来获得更高的电流。

      有关更多详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../3530866

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    感谢您的回答。
    我还有一个问题。
    1.请告诉我并行化时的注意事项
      示例)使 ILIM 值相同、等等

    2.是否可以安全地假设 ILIMIT 在所附的电路图中为12A?e2e.ti.com/.../TPS16630_5F00_SCHEMATIC.pdf
    此致
    Yachi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yachi、

    1A) ILIM 应根据器件架构进行分离、以避免对电流限制控制环路的干扰

    2A)考虑到容差、我们建议将11.1A 视为安全最大负载、以支持12A 电流限制配置。  

    此致、Rakesh