This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:TPS63050效率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63050, TPS63802, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967000/tps63050-tps63050-efficiency

器件型号:TPS63050
主题中讨论的其他器件: TPS63802TPS63805

您好、先生、

您是否具有 Vin=3.6V、Vout=5V eff。 TPS63050的数据?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    您可以查看数据表中的 Vout=4.5V 以供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mingqi、

     如果我们看到绿色曲线(Vin=2.5V Vout=4.5V),eff。 当 Iout=400mA 时将快速下降

    这将降低客户的充电效率。 当2个 TWS 耳塞进行2C 充电时

    您是否具有具有更好的效率的其他器件。 输入 Iout = 400mA?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    WCSP 中的 TPS63805或 QFN 中的 TPS63802如何?