This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:空载条件下的奇怪 SW 波形

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966740/lm25145-strange-sw-waveform-under-no-load

器件型号:LM25145

您好!

当负载为0A 时、我们有一个如下所示的 SW 波形。  这是正常的吗?  我们可以做些什么来澄清这一点?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    这是 DCM 运行的预期波形。 您可以增大负载电流或启用 FPWM 以获得传统的矩形波形。

    更具体地说、当高侧 FET 导通时、SW 电压为高电平、然后在低侧 FET 导通时摆动为低电平。 该 FET 在此波形中的负电流处关断、因此 SW 电压会高飞、电流会在斜升回零时流经高侧 FET 体二极管。 随后的 DCM 振铃行为是与有效 SW 节点电容谐振的降压电感。

    此致、

    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的评论。  另一个问题是、我们尝试通过在电路板上故意施加直流电源电压来产生过压、并得到如下的波形。 (CH2是输出电压、CH3是开关节点波形。)  我是否可以知道下面的波形对您看起来正常?  谢谢!

    安东尼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    当输出电压超过标称设定点时、控制器停止开关。 SW 电压遵循 VOUT。

    此致、

    Tim