This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电池保护电路被触发

Guru**** 2811175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQSTUDIO, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964153/bq34z100-g1-battery-protection-circuit-getting-triggered

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24170BQSTUDIOBQ34Z100

您好!

我的电池组出现问题。 电池组 BMS 采用 BQ34gz100电量监测计进行设计。 当电池组被插入到 PCBA 时、有时(例如50次中的10次)、电池组的保护电路被激活、并且我在 PCBA 上只能看到0.8V 的电压。 电池为3节锂离子电池(12.6V 全充电电压)。 为了摆脱这种情况、我需要连接直流充电适配器。 一旦电池脱离这种情况、它就不会再次进入保护模式。 因此,只有在插入电池时才会出现此问题。

您可以 从以下链接下载我的电源设计原理图:其中包含所有电源架构的总体方框图和电源相关原理图部分。

https://we.tl/t-vqqji4Fsdy

下面我将对功率流进行总结:

1、电池插入连接器 J36 (第1页)。

充电 IC BQ24170检测有效的电池电压并打开 Q14 MOSFET。 因此、电池电压 VBAT 成为我的主系统电压 VSYS。

3、VSYS 现在进入 U41的输入端、并将其转换为3V3待机电源。 随后、U9也会打开。(第2页)

4.一旦在外部使用按钮按压事件打开 U18,5V 和3V3稳压器 U15、U17将打开。

因此、只需连接电池、 就可以看到前3个点。 我想知道是否有任何可疑的东西会使电池进入保护模式。

我已经探究过过过过过过压/欠压、过流、短路和过热等事实、但我觉得这4个条件并不是仅仅通过插入电池组来实现的。  

在电池方面,我没有 BMS 的设计文件,但我与供应商核实的是,他们将峰值电流限制从2-3A 提高到了10A。 但这个问题仍在出现。  

那么、我想知道我的 PCBA 上是否有任何东西会导致这个问题?

对于 I2C 线路、它们连接到我的 MCU、但上拉电压仅在按下外部开/关开关后 U17导通后出现。

期待您的回复。

谢谢、

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    请在此处上传文件、我无法访问您链接的网站。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的文件。 很抱歉不方便。

    谢谢、

    Siddharth

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_Supply_2D00_Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    在本例中、电池电压是多少? 您能否上传显示行为的.gg 和日志。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    电池未充满电。 因此、对于某些电池组、测得的电压大约为10.7V。 我有几个电池组的电压大约为11.2-11.4V。

    电池组采用3s 配置时、电池电压应仅被3分频。

    抱歉、我没有任何日志文件。我需要与我的电池供应商联系。

    我提出这张 TT 的目的是了解 PCBA 上看起来可疑的东西、这可能会导致电池组进入保护模式。

    据我所知、触发保护电路的原因有5个。 过压、欠压、过流、短路和过热。

    在我的情况下、我的肠道感觉只有过流可能是原因。由于 VBAT 线路上的电容器、可能会产生一些浪涌电流。 但是、由于峰值电流限制设置为10A、我无法想象问题如何仍然出现。在我的电路中、即使是10A 也是非常大的数字。

    请告诉我您的意见。

    谢谢、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    可以从 bq studio 生成.gg 和日志。 此外、一些波形也值得一看。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉耽误你的回答。 我忙于其他一些工作。  

    电池应如何与 BQStudio 连接? 你能稍微解释一下吗?

    对于波纹波、到目前为止我没有太多。 我打算用一个小型串联电阻代替保险丝、我的计划是查看压降、这将让我了解浪涌电流。 因此、我将在做实验后对您进行更新。

    谢谢、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    gg 和日志可以告诉我们要调试的监测计的状态。 或者、您是否可以获得有用的电压读数或波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    最后、我为您提供一些波形。

    我将一个0.5E 电阻器放置在保险丝的位置、并尝试在将电池插入 PCB 的同时测量该保险丝上的压降。 Attach 是波形。 峰值将达到~6V。如果我计算电流、则为~12A。 因此、即使在电池侧将峰值电流限制增加到10A 后、它仍会进入保护模式。

    0.5E 电阻器上的峰值电压:

    尽管我仍然无法找到该峰值电流的确切来源。 我尝试移除 C273、C270和 C254以减小一些电容。 但峰值电流没有重大变化。 它仍然接近10A。  

    我还尝试查看 Q14栅极电压导通时间。 是194us。 因此、我不认为快速转动 MOSFET 是这里的问题。  Attach 也是该波形的波形。

    您可以让我知道我还可以检查哪些内容。  

    MOSFET 栅极波形:

    谢谢、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    您能否再次上传图像:  

    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/761613

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWaveforms Attached.e2e.ti.com/.../8168.waveforms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我们将需要.gg 和 bqstudio 日志来进一步处理这一问题。

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    这是与电量监测计相关的问题吗? 看起来电池组保护会触发并导致问题、我们无法提供帮助、因为 bq34z100不提供任何保护。

    此致、

    Wyatt Keller