This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:选择升压转换器和电感器

Guru**** 1210420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085, BQ24074, TPS61023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967096/tps61085-selecting-boost-converter-and-inductor

器件型号:TPS61085
主题中讨论的其他器件: BQ24074TPS61023

我正在设计一个电路、用于通过单节锂聚合物电池为5V 器件供电。 我的计划是使用 BQ24074从 USB 为电路充电、然后将 BQ24074的输出升压至5V。 5V 器件需要在100mA - 200mA 之间、但如果可能、我希望能够使用同一电路为其他5V 项目供电、而功耗不同。 TPS61085是否是此类应用的理想选择?

数据表建议在大多数情况下(假设频率为1.2MHz)应使用3.3uH 的电感器、但还指出纹波电流应低于电感器电流的35%。 如果我计算正确、那么我需要至少10uH、输出电流低至100mA。 只要饱和电流足够高、选择更大的电感器值是否有任何负面影响(除了尺寸和成本)? 在这种情况下、您可以推荐电感器值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    如果输入是单节锂离子电池、输出为5V、我建议使用 TPS61023。 性能和解决方案尺寸要好得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况看起来非常完美。 唯一的缺点是、我的电路板房子没有用于 SMT 组装的封装、因此我必须用手焊接。 但我会尝试一下。

    谢谢!

    Erik