This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:有关 UCD90120A 上 GUI 的裕度控制问题

Guru**** 2511295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967098/ucd90120a-question-on-margin-control-with-the-gui-on-the-ucd90120a

器件型号:UCD90120A

我将 UCD90120A 用作6个独立电源的电源控制、并对其中的5个电源进行裕度控制。

我有问题(或对利润控制的理解)。 例如、2个电源设置为标称1.2V、裕度值为5%。 如果我设置剪裁/裕量

对于两个轨到三态、然后监控两个电源、我可以使用 OPERATION 选项卡中的"裕量"选项来按预期控制电压:

到目前为止、非常好。 然后、我尝试将其中一个电源裕度模式设置为有源微调或有源占空比。 打开/关闭裕度时的电流

选项卡中、处于三态模式的电源会有上升和下降的裕度、但具有有源微调或有源占空比的电源会保持在标称电压、即使使用也是如此

该占空比应使输出偏斜相当大的时间。

对我所遗漏的内容有什么想法吗?

此外、监护仪也有轻微的问题。 我有一个使用开漏、使能端高电平有效的低电压电源。 上拉电压约为1.2V。 在监控器中、该引脚的使能显示为关闭、即使电源已开启。 我想监控器会读取该使能引脚的值、并在低于3.3V 阈值时看到该引脚的值、将其标记为关闭、而不是使用输出设置为开启的事实。 也许是一个新的"LED"编码器、指示引脚被驱动、但电压低于某个阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     当裕量调节功能未启用时、使用 TRI-STAT、ACTIVE_TRIM 和有源占空比。

    因此、当选择 ACTIVE_TRIM 时、器件 会将电源轨调整到其正常电压。

    选择有源占空比后、器件不会调整其电压并保持固定占空比。

    您可能必须关闭电源轨并重新打开电源轨 、才能在三种状态之间切换。

    对于1.2V 上拉电阻、从器件的角度来看、信号被视为低电平、这就是 LED 关闭的原因。

    我们将看到我们今后可以在这方面做些什么。

    此致

    Yihe