主题中讨论的其他器件: TPS61099、 TPS61071-Q1、 TPS63900
在某些负载条件下、TPS61099EVM-768会发出低电平的声音。
我想了解是否有其他人观察到这一点,以及如何在使用 TPS61099的设计中尽量减少或防止这种情况。
R1和 R2电阻器针对 R1=750k Ω(RC0402FR-07750KL)和 R2=249k Ω(RC0402FR-07249KL)进行了更改、以将输出电压更改为约4.0V
在 VIN=1.8V、VOUT=4.07V、负载=1.1kOhm、3.7mA 的负载条件下、当 TPS61099处于突发模式时、电路板会发出大约8kHz 的声音。
Vin 电流波形的周期为0.128ms 或频率约为8kHz、这正好与音调所在的位置有关。 我在手机上使用了频谱分析仪应用程序,它显示了与当前波形频率一致的8kHz 音调,因此我猜测电感器的开关频率。
Keithley 2460 SMU 用于通过3英尺测试引线为评估板供电、并通过3英尺电缆连接电阻箱来加载输出电压。
当使用不同的电源时、GWINSTEK GPD-3303S 电源发出的声音会降低、但仍然存在。 Keithley 2460的电流波形与 GW INSTEK 不同、这可能是音调振幅不同的原因之一。
实际产品将由两节串联的 AA 电池供电、该电池尚未经过测试。
此处是8kHz VIN 电流波形捕获、当 Keithley 2460在1A 范围和合规性下为电路板供电时、会产生可闻音调。
使用 Tektronix TCP0030A 电流探头进行测量、它放置在负 VIN 引线周围。
GW INSTEK GPO-3303S 电源、音频音调振幅较低。
同样、我要知道的主要问题是、在设计中使用 TPS61099器件时如何防止出现任何声音。