This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:UCC21530-Q1 CTI 和通道到通道内部隔离电压

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966752/ucc21530-q1-ucc21530-q1-cti-and-channel-to-channel-internal-isolation-voltage

器件型号:UCC21530-Q1

大家好、

客户对 UCC21530-Q1的一些参数定义有一些困惑:

1.如何定义 CTI (相对跟踪指数)? 是否在 IC 封装材料上进行了测试?  

通道 间内部隔离电压为1850V、但这两个通道之间的距离仅为3.3mm。 如何计算隔离电压(1850V)? 是测试值还是计算值? 隔离电压是否与 CTI 有某种关系? 关系是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、 请参阅此帖子: e2e.ti.com/.../965238
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    您提到的帖子似乎与我的问题无关。 我的问题是 关于 CTI 和通道间内部隔离电压的。

    您能就此提供反馈吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好、CTI 您知道方向正确。 下面是一些详细信息。

    • 材料组取决于相对跟踪指数(CTI)
    • CTI–最大电压 VAC (以伏特为单位)、在此电压下、绝缘材料可承受50滴(每30秒)的受污染水(0.1%氯化铵)
      • 无跟踪(<0.5A)(形成导电路径)
      • 这是对使用绝缘材料的设备中表面条件的加速仿真
    • 根据 IEC 60112对测试数据进行评估、从而对材料组进行验证

    材料组

    CTI 范围

    材料组 I

     CTI≥600

    材料组 II

    400≤CTI < 600

    材料组 IIIA

    175≤CTI < 400

    材料组 IIIB

    100≤CTI < 175

    关于第二个问题、1850与 CTI 或材料组无关。 由于1850和3.3mm 是基于不同污染等级或保形涂层的功能工作电压和间隙、这在很大程度上取决于 DON 所指的应用。 1850是该数字来自我们的表征。

    希望它能提供帮助。