This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:过压后连接负载时 CHG 未开启。

Guru**** 2547230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967045/bq77915-chg-not-turning-on-when-load-is-connected-after-ov

器件型号:BQ77915

你好

BMS 在充满 电且 CHG 在全电压下关闭时工作正常。 稍后、当我连接负载时 、所有4个 IC 上的 CHG 引脚电压仍保持在0.3V。

请告诉我这样做的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    当电池充电至 OV 时、器件进入 OV 模式。  如 BQ77915数据表表表1所述、通过迟滞从 OV 恢复。  如果从电池汲取足够的电流来激活体二极管保护阈值、CHG FET 将导通以避免发热。  请参阅数据表第9.3.10节和第10.1.1.7节。  

    系统通常会将电池充电至低于保护电平的电压。  因此、当选择的 OV 阈值为4200mV 时、系统可能会充电至4100mV。