This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110 SOH 和初始 Rcell 保存

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966375/bq34110-bq34110-soh-and-initial-rcell-saving

器件型号:BQ34110

你好

我开始 初始学习序列,但在 LDONE = 1之后 ,没有任何初始参数。  

我是指初始 Rcell 和初始速率

我获得了几次该结果。

此字段是否应自动更新?或者我必须写入这些字段 所需 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    它看起来 LTI 位被置位、表示计算 Rcell 时发生了中断。 您还设置了 IRCOMP、这意味着已计算初始 Rcell。

    您在寻找为什么该值不在"Register"选项卡中更新?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wyatt Keller"]

    它看起来 LTI 位被置位、表示计算 Rcell 时发生了中断。 您还设置了 IRCOMP、这意味着已计算初始 Rcell。

    [/报价]

    可能是因为我手动启动 EOS_RCELL_RRATE_LEARN () 并中断计时器倒计时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    如果您在它学习时发送了命令、则它可能已重置计时器。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我用新旧电池做了一些实验。

    初始学习我从新电池开始

    然后、我更换了电池并 将其留待测试。

    并获得下一个结果。

    如果初始 Rcell = 66且 Rcell = 240m Ω、为什么 SOH = 100%????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton、

    SOH 是 FCC 和设计能力的函数。 您是否运行了合格的放电以更新 FCC、同时保持设计容量不变?

    此致、

    Wyatt Keller