This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:库仑计数器精度

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966896/bq28z610-coulomb-counter-accuracy

器件型号:BQ28Z610

我想知道测量库仑计数器电流的分辨率。  我们使用 bq28z610构建1S 锂聚合物电池组、最大电流/容量为1350mA、我们使用的是10mil SRN/SRP 感应电阻器。  如果我们假设16位转换器的分辨率为3.74uV、这是否与20uA 的电流测量分辨率有关?  我的计算是否正确?  使用10mil 电阻器且最大电流仅为1350mA、我知道我们没有使用+/-100mV 的 SRN/SRP 的完整满量程范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我们的监测计使用 Δ-Σ ADC 来计算电流、该架构也适用于累加电荷。

    您将需要使用完整范围来计算电流分辨率。 如果您尝试测量极低的电流、还需要配置死区电流、监测计将仅以1mA 的增量报告。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    感谢您的回复、我知道使用的是16位 Δ-Σ。  但是、如果我的最大电流为1350mA、并且仅使用10mil 电阻器、那么分辨率是否会以1mA 的小数显示在寄存器中、因为寄存器将以 mAs 显示?  您能否确定可以使用我的最大电流和感应电阻器进行哪些电流分辨率测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    最小电流为3.74uV/10m Ω= .37mA

    此致、