This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:温度测量精度

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967276/bq25887-temperature-measure-accuarcy

器件型号:BQ25887

大家好、  

客户正在其设计中使用 BQ25887、对于温度、他们希望知道精度。 您能否帮助检查内部温度 ADC 偏移误差?  

如果此数据不可用、您能否在使用 EVM 进行测试时告知我们温度精度? 我们是否有此类数据?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    遗憾的是、TI 不以与监测计相同的方式保证 ADC 精度。  您所指的温度、与电池温度或内部芯片温度成比例的 TS 引脚电压。 内部裸片温度的典型 LSB 为0.5C。 要获得最高分辨率、请将 ADC_sample 位设置为11。   

    此致、

    Jeff