This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:PACK 和 LD 引脚功能问题

Guru**** 2561350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966107/bq76952-pack-and-ld-pin-functionality-question

器件型号:BQ76952

您好!  

如果 FET 未用于断开 Bat 与 PACK+的连接,  

  • LD 或 PACK 引脚是否可用于检测充电器并在芯片连接时通过查看上升沿将其从关断模式唤醒?  
  • LD 引脚未使用时是否可以保持悬空? 保持浮动有什么问题?  
  • PACK 引脚是否应保持悬空? 保持浮动有什么问题?  
  • 数据表的第13.3节规定。 '如果 PACK 引脚电压比栈顶电压高一个以上的可编程增量、并且栈顶电压低于设定的阈值、器件将退出睡眠模式。' 。 当第二个条件小于编程的阈值时,它的目的是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan、

    LD 具有唤醒电路、请参阅 BQ76952第 13.5节"关断模式"中的 VWAKEONLD 和其他内容。  电池组没有唤醒功能。

    2.如果 LD 和高侧 DSG 驱动器未被使用、它可以被接至高电平或低电平、如数据表 第16.6节"未使用引脚"中所述。  该器件在不同模式下在 LD 上确实具有上拉和下拉电阻、如各节所述。

    3. PACK 是一个输入引脚,但未包含在第16.6节中。  电池组可以连接高电平或低电平。

    第13.3节睡眠模式介绍了模式以及进入和退出条件、这些条件具有多种选项、其中一种是通过 PACK 引脚电压感应到充电器、最适用于高侧 FET。 在图13-1中、请注意用于睡眠退出的"检测到充电器"、PACK 引脚状态上的电压与 LD 上退出关断的"充电器检测"电压不同、措辞相似、但功能不同、这可能会令人困惑。  电池组电压低于编程阈值的第二个条件不包括充电器检测。  如果适当设置阈值、则连接小于电池电压的充电器不会将器件从睡眠状态唤醒。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="WM5295"]

    您好、Eohan、

    LD 具有唤醒电路、请参阅 BQ76952 第 13.5节"关断模式"中的 VWAKEONLD 和其他内容。  电池组没有唤醒功能。

    [/报价]

    但如果没有 FET、VwakeonLD 就无法工作。 电压为1.1V。 因此任何电池都会将其唤醒。  是这样吗?  

    [引用用户="WM5295"]

    2.如果 LD 和高侧 DSG 驱动器未被使用、它可以被接至高电平或低电平、如数据表 第16.6节"未使用引脚"中所述。  该器件在不同模式下在 LD 上确实具有上拉和下拉电阻、如各节所述。

    [/报价]

    当 LD 通过10k 电阻器连接到 PACK+时、它阻止 BQ 关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan、

    如果 LD 通过10k 电阻器连接到电池电压、则器件将唤醒。  您将无法将其关闭。