This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TVS 选择

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967174/tps2595-tvs-selection

器件型号:TPS2595

您好!

我的客户对 TPS259541设计有疑问。

请告诉我们为什么为 TPS2595EVM 输入级选择 SMBJ16A-13-F TVS?

SMBJ16A 的最大钳位电压为26V。 但是、TPS2595xx 的绝对最大输入电压为20V。

如果输入电压高于20V、TPS2595xx 是否不会损坏?

SMBJ12A (V_RWM:12V、最大钳位电压:19.9V)是否适合输入电压、输出电压12V?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    在 EVM 中选择 SMBJ16A 的原因是它具有反向关断电压 VR = 16伏。 VR 应小于等于最大工作输入电压。

    反向关断电压是在不实际激活 TVS 的情况下可施加到保护器的最大电压。 器件 VR 应等于或高于受保护电路的峰值工作电压。

    这是为了确保保护器件不会夹住正常电路工作或信号电压。

    EVM 专为输入电压范围为12V 至18V 的一般用例而设计。 在 EVM 中,有过压钳位的测试用例,其中输入的范围为12至16。 但是、如果  选择 SMBJ12A (VR=12)、则会导致 TVS 在电压超过12v 和时导通、 并且我们无法测试过压钳位特性。 因此  、选择 SMBJ16A 以允许在 IC 输入端输入16V 电压。

    但正确 的是、SMBJ16A 的 VCLAMP 为26V、大于20V、可能会损坏器件。 是的、您可以在 12v 工作电压范围内使用 SMBJ12A (V_RWM:12V、最大钳位电压:19.9V)。

    谢谢

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先前帖子第一行中的抱歉更正:

    VR 应小于 等于最大工作输入电压。