This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:VBUS 短路保护

Guru**** 2602745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966840/tps2549-q1-short-to-vbus-protection

器件型号:TPS2549-Q1

大家好、

我对 TPS2549IRTERQ1有一些疑问

迟滞如何在 DP_IN 和 DM_IN VBUS 短路保护中发挥作用? 如果在3.7V 时触发保护、那么它将在3.6V 时以100mV 迟滞释放?

2. DP_IN、DM_IN 和 DP_OUT,DM_OUT 引脚是否由不同的电源供电? 还是直接连接? 我看到 DM 和 DP 的开关导通电阻约为2欧姆,  是否会因为开关电阻器上的压降而使 DP_OUT,DM_OUT 引脚的电压低于 DP_IN、DM_IN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    迟滞如何在 DP_IN 和 DM_IN VBUS 短路保护中发挥作用? 如果在3.7V 时触发保护、那么它将在3.6V 时以100mV 迟滞释放?

    -->是的,你的理解是正确的。

    2. DP_IN、DM_IN 和 DP_OUT,DM_OUT 引脚是否由不同的电源供电? 还是直接连接? 我看到 DM 和 DP 的开关导通电阻约为2欧姆,  是否会因为开关电阻器上的压降而使 DP_OUT,DM_OUT 引脚的电压低于 DP_IN、DM_IN?

    -->在 DP/M_IN 和 DP/M_OUT 之间将有一个功率 FET,当 数据开关未接通时,FET 体二极管将有0.7个压降。  

    当数据开关打开时、DP/M_OUT 引脚电压应与 DP/M_IN 相同、因为信号电流非常小(约20mA)。  

    五