This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:并行方法

Guru**** 2583965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964519/tps63900-parallel-method

器件型号:TPS63900

尊敬的 TI 团队

我想问一下 TPS63900

当我检查了新产品更新的以下材料时、发布了并行使用 TPS63900的方法。

https://www.ti.com/lit/ml/slpp104/slpp104.pdf?ts=1608024399292&ref_url=https%253A%252F%252Ftraining.ti.com%252F

我发现这种方法非常好、但并行使用 TPS63900时没有任何设置。
使用 TPS63900需要哪些类型的设置、如下图所示?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    为什么要并联使用 TPS63900? 您的考虑因素是什么? 单个器件是否具有足够的电流能力、或者您是否希望优化电感器等组件的选择?

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我认为 TPS63900是并联的、以实现负载共享。当我介绍 TPS63900时、我想解释一下可以使用这种方法。
    但是、要进行说明、您需要了解并联 TPS63900所需的设置。
    如果您有任何信息或建议、请告诉我。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我尝试使用两个 tps63900与同一参数直接并联、负载共享不是完全等效 的、但 系统是稳定的。 如果您不介意等待、可能需要我几个人来收集更多信息。

    此致、

    Yichen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您检查操作。

    您能问一下主持以下材料在线研讨会的 Julian Hagedorn、
    并联使用 TPS63900时的设置和连接方法?

    https://www.ti.com/lit/ml/slpp104/slpp104.pdf?ts=1608198020349&ref_url=https%253A%252F%252Ftraining.ti.com%252F


    也许他能够详细说明我的要求。

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我可以联系 Julian Hagedorn、但我不确定他何时会回复我、因为圣诞节即将来临。 不管怎样、我会在收到回复后立即回复您。  

    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    今天、我从 Julian 获得反馈。 他用尽可能短的连接方式连接了电路板。 它们焊接在 VIN/VOUT 连接器底部的一个板上一些母接头、如下所示:

    VOUT 的低阻抗连接至关重要。  因此、没有有关此设置的额外设置。  

    此致、

    Yichen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    长时间没有听到您的声音。 我认为你的问题已经解决。 如果没有、请随时再次与我们联系。

    此致、

    Yichen