This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256:tps61256 Vout 错误

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966994/tps61256-tps61256-vout-error

器件型号:TPS61256

我使用 tps61256为通信模块供电。 通信模块的最大电流为270ma、VIN = 3.9v、Vout = 5V。 原理图如图1所示。 处理器为 mtk6763pcb、EN 连接到 GPIO。 请参阅附件。 调试过程中会出现以下问题

1.当首先施加负载、然后使能 EN 时,输出电压异常,低于 Vin;

2.首先启用 EN,然后添加负载,输出5V 正常;

3.首先添加负载,同时在输出和负载之间用一个延迟开关,电压将正常;

4.我尝试在输出或输入端分流10uF 电容器、但未能改善;

请帮助分析原因? 如何调整电路? 电容是陶瓷芯片电容。 有关电感数据、请参阅附件

e2e.ti.com/.../SD60ID_5F00_Sim-Board_5F00_P0_5F00_PCB_5F00_20190215.pdf

e2e.ti.com/.../MPIA252012_FB7C1752_201408.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张平、

    该器件具有短路保护功能、如果 VOUT 低于 VIN、则输出电流限制在165mA 以下。 因此、如果在器件完成启动前输出电流大于165mA、则器件无法启动。

    您的实验电子负载中是否为270mA? 器件启动期间的实际负载应非常小。 因此、此类问题不应在实际系统中发生。