This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:bq24040

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966998/bq24040-bq24040

器件型号:BQ24040

您好、先生、

在正常的5V 输入条件下、电池充满电时/CHG 引脚显示开路。

在以下情况下、/CHG 引脚是否也会显示开路?

1.输出短路保护?

ISET 短路检测?

3.过热感应保护?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian

    请参见下面的。

    "在以下情况下、/CHG 引脚是否也会显示开路?"

    1.输出短路保护? -- Bill J --/CHG 未结

    ISET 短路检测?  -- Bill J --/CHG 未结

    3.过热感应保护?  -- Bill J --用于 TS 引脚低 电平/CHG 开路