This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:OTG OCP 和 OVP 行为

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966777/bq25703a-otg-ocp-and-ovp-behavior

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

您好!

我是否知道 BQ25703 OTG OCP 电流范围和 OVP 电压范围?

当 OTG 过压/过流情况发生时、OTG 是否会关断?

电压/电流条件固定时的电流。  它会 自动恢复吗?

谢谢。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OTG OCP 和 OVP 根据标称 OTG 输出电压和电流值(Reg6/7、8/9)进行设置。 它将关闭 OTG。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过压/过流条件固定时、是否 会自动恢复?  

    谢谢。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    它是锁存故障、主机需要清除它。

    此致、

    林红