This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:米勒平坦区开始时的过冲和下冲

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966938/ucc23513-overshoot-and-undershoot-at-the-start-of-miller-plateau

器件型号:UCC23513

您好!

我的客户正在使用 UCC23513直接驱动 FGY40T120SMD、栅极驱动电路如下:

但我们将观察 IGBT VGE 导通过程中的过冲和下冲、压降可能会达到2.5V、低于 VGE 导通阈值。

这种过冲和下冲的原因可能是什么? 我们如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Howard、 我将通过电子邮件与您联系。