请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 你(们)好
客户 TPS55288的降压模式正常、但升压模式将干扰 DP 信号。
您能否帮助检查下面的原理图以及是否需要进行调整?
CH1->TPS55288电压输出纹波
CH2->SW
19V 输入、20V 输出、Iout 3A (引起干扰波形)
测量 SW1、SW2
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.