This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:在预偏置条件下启动

Guru**** 1552270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, TPS63001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966228/tps63001-start-up-at-pre-bias-condition

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件:TPS63031

尊敬的专家:

我的客户对在预偏置条件下启动有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

外部3.3V 电压通过50kΩ Ω 电阻器连接到 TPS63031的输出端。

(1)是否支持预偏置初创企业?

(2)如果正常、电流从3.3V 流经电阻器进入器件。

输出引脚的充气电流是否存在限制?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    TPS63031是一个拼写错误。
    正确 答案是 TPS63001。

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    它可以支持预偏置启动。

    但我没有得到关于50kΩ 的观点。 如果您要谈论负载电流、则它应为3.3V/50k=66uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢你的答复。

    我了解 TPS63001和 TPS63031是支持预偏置、对吗?

    是的、外部3.3V 电压通过50kΩ Ω 电阻器提供给 TPS63001或 TPS63031输出。

    器件 μA 的输出电流为66 μ A、是否存在任何问题。

    客户想知道 输出引脚的流入电流可以承受多少。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    您设置的目标 Vout 是什么? 它是与3.3V 还是低于3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢你的答复。

    我将确认客户、然后向您提供反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我可以得到输出电压。

    电压为3.3V。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    如果 Vout 与预偏置相同、则可以将转换器设置为省电使能。 因此没有反向电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu、

    感谢你的答复。

    当没有输入电源(0v)时、器件会关断。

    此时 、外部3.3V 施加到器件的 Vout 上、电流流入。

    有问题吗?

    流入电流是否有限制值?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    没问题。 泄漏电流很小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢你的答复。

    我知道 泄漏电流为66uA、没问题。

    我将与客户分享这一点。

    如果他们还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一