This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:VIN 5V 应用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, LP87561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966773/tps650864-vin-5v-application

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: LP87561-Q1

您好!

我的客户考虑将 TPS6508640用于 Xilinx ZU15EG 电源解决方案。

对于客户打算使用的 Vin 5V 应用、我们相信 TPS6508640需要一个升压器件和一个外部5V 电源、如下所示。

 1.没有升压器件和外部5V 电源时,是否有任何方法只能以5V 输入电压运行?

 2.您能否推荐另一个只能使用5V 输入电压的器件?

提前感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS650864的 VSYS 引脚上具有 UVLO 检测电路(低电流)、需要大于5.6V 的电压、因此它只需 LM2667等小型升压即可在5V 而非12V 的低电压高电流电源下运行。

    LP87561-Q1等多相器件可以正常工作-类似于 https://www.ti.com/lit/pdf/slda039