Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, LP87561-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650864 主题中讨论的其他器件: LP87561-Q1
您好!
我的客户考虑将 TPS6508640用于 Xilinx ZU15EG 电源解决方案。
对于客户打算使用的 Vin 5V 应用、我们相信 TPS6508640需要一个升压器件和一个外部5V 电源、如下所示。
1.没有升压器件和外部5V 电源时,是否有任何方法只能以5V 输入电压运行?
2.您能否推荐另一个只能使用5V 输入电压的器件?
提前感谢。
JH