This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:如何将外部 OVP2添加到 UCC28056A

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966817/ucc28056-how-to-add-external-ovp2-to-ucc28056a

器件型号:UCC28056

我们正在考虑如何将外部 OVP2添加到 UCC28056A。
可以考虑哪种方法?
您是否有任何参考电路示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oki、

    感谢您关注 UCC28056A。 由于 UCC28056A 已经移除了 OVP2、我建议您更改为 UCC28056B、它与 UCC28056A 引脚对引脚且 UCC28056B 包含 ovp2功能。

    如果您仍然想使用 UCC28056A、我建议您使用比较器来执行 OVP2、即使发生 OVP2、信号也可以下拉 COMP 引脚。

    没有任何使用 UCC28056A 并添加外部 OVP2的参考设计。