This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53511:VFB 和 VO 连接

Guru**** 2386340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966818/tps53511-vfb-and-vo-connection

器件型号:TPS53511

您好!

我可以将 VFB 和 VO 连接到不同的点吗?

VO 连接到本地输出电容器、VFB 连接到远程侧(远离 VO)。

请参阅随附的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    可以、如果本地 VOUT 和远程 VOUT 之间存在大量分布路径、我建议使用该路径。

    假设两者之间存在一些分布电感、另一组 Vout 远程旁路电容器、我建议在 Vremote 和 R1之间添加一个小的(10-50欧姆)电阻、并在 VO 和 R1之间添加一个电容器。  该器件可提供从 Vout 远程到 FB 的电阻路径、以实现精确的直流调节、并具有从本地 Vout 返回到 FB 的电容路径、以防本地和远程之间存在过多的分配相位延迟以维持稳定环路。

    度过一个非常快乐的假期和一个美妙的新年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    感谢您的反馈。

    您建议放置哪种小电阻器(10~50欧姆)?

    靠近 IC 侧(R1)或置于远程侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的美国团队将在假期后向您提供反馈。 谢谢。

    谢谢、

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    将电阻器放置在远程侧将使布线更简单、并且它将在远程输出电压和感应反馈路径之间提供节点断开、以便布局工具防止本地 Vout 发生任何意外短路。  从性能的角度来看、本地或远程不会产生太大的影响、因此无论怎样、布局都能更轻松地工作。