This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:输出调节

Guru**** 2393615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966756/tps82130-output-regulation

器件型号:TPS82130


线路调节的最大值是多少?

负载调节的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的美国团队将在假期后向您提供反馈。 谢谢。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此部件属于美国团队、但我可以根据线路调节和负载调节的原则对其进行一些解释。

    线路调节和负载调节是通过基准测试得出的结果。 它不仅取决于 IC 本身、还会受到 PCB 设计的影响。

    GND/Vin 布线上的压降和 FB 上的噪声都会影响稳压性能。 PCB 设计对它有很大影响、我们无法确保某些 PCB 的调节性能、布局较差。 这里我们给出了负载/线路调节的典型值以及数据表中的布局示例、以实现调节性能。

    如果您还有其他问题、可以在主题中提问。 我们可以等待我们的美国同事的答复。

    此致、

    Andrew