This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:热敏电阻温度监控设置

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966458/bq25306-thermistor-temperature-monitoring-setting

器件型号:BQ25306

大家好、

客户正在其项目中设计充电器、我们有一些问题需要检查。

  1. 目前我们是否有用于 BQ25306的 TS NTC 计算器?
  2. 我们能否以0~50°C 为单位设计电池充电范围? 如何计算?
    我的理解是、我可以直接使用 RNTC、T1 (0C) RNTC、T3 (50C)并在公式1 / 2中使用 Vt1=73.5%/ Vt3%=47.25%、RT1 /2的结果将设计为在0~50°C 下工作、对吧?
  3. 或者,您建议您使用 RHOT 将高温 T3转换为50°C?
    如果 RNTC = 4.9kΩ Ω(45°C 时)、RNTC = 4.5kΩ Ω(50°C 时)、那么 RHOT 在0~50°C 设计中应为400 Ω、我对吗?   

 

谢谢!!

启丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不知道此器件的计算器、但您可以通过以下链接使用 BQ2589x 系列的计算器、只需更改%s 即可与 BQ2530X 系列的计算器匹配。 此外、当输入热敏电阻的电阻时、使用50C 而不是45C 的值。

    www.ti.com/.../slurax7

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的帮助!  

    启丽