This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 CSD18510Q5B 的 MOSFET 驱动器

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27710, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965251/mosfet-driver-for-csd18510q5b

主题中讨论的其他器件:UCC27710UCC27282

尊敬的先生:

我将 L6398驱动程序与逆变器中的 MOSFET CSD18510Q5BT 搭配使用。

请建议一个比此驱动器 IC 更合适或更好的器件。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    对于建议的 L6398替代产品、TI 最相似的驱动器是 UCC27710 620V、0.5A/1A 半桥驱动器。 UCC27710具有与 L6398相似的额定电压和更高的栅极驱动电流互锁功能。 UCC27710产品说明书如下所示:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27710.pdf?ts=1608222359854&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我看到 MOSFET 是额定电压为40V VDS 的器件。 在这种情况下、您应该能够使用100V 半桥驱动器、该驱动器将在延迟和驱动电流方面提供更高的性能。

    UCC27282是一款100V 半桥驱动器、可与此额定电压 MOSFET 配合使用。 这是一款具有互锁保护功能的2.5A/3.5A 栅极驱动电流驱动器。 可在下面找到 UCC27282驱动器数据表。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27282.pdf?ts=1608222616389&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC27282

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我想使用具有其他规格的 IC UCC27710。
    但是、我需要从400V_DC (高压侧)到 IC UCC27710的 VDD 的偏置电压电源

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我需要将逆变器连接到 UCC27710DR 的引脚编号:3、以使其与 L6398D 的引脚编号:1 (/LIN)完全等效。

    我不想更改输入 PWM 逻辑、请建议合适的 IC。
    否则、建议使用合适的逆变器 IC。

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    我将此主题介绍给支持控制器和开关的小组、以便为400V 偏置解决方案提供最佳建议。 TI 确实为该功能提供了许多器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    正确的是、TI 驱动器的 LI 输入不会与 LM6398D 反相。 一种简单的解决 方案是使用具有上拉至 VDD 电阻器的小信号 FET 为 LI 生成反相信号。 这将是 UCC27710最简单的解决方案。

    我们没有类似的器件具有 LI 引脚的反相输入。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请建议使用信号 MOSFET 器件型号、在此过程中不应存在延迟。

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murthy、

    您应该能够为此 电路使用2N7002。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请找到所附的原理图、
    请验证 UCC27710DR 驱动器的斜坡信号输入在 MOSFET 栅极提供相同的斜坡输出。

    请验证原理图。

    此致
    Murthye2e.ti.com/.../UCC27710DR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murthy、

    我们的栅极驱动器旨在在几纳秒内将栅极驱动为高电平或低电平。 不能像在附件中那样使用它们来生成30秒斜坡。  

    为此、您可能需要设计某种分立式电路。   L6398也不会这么做、它同样被设计成将栅极驱动为高电平或低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请为该解决方案建议可能的 IC

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Murthy、 您可能能够使用运算放大器来实现这一目的。 我认为我们没有一个专门设计的 IC -您需要设计一个分立式电路。