This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61086:输入隔离

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61086, TPS61089, TPS61175, LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966563/tps61086-input-separation

器件型号:TPS61086
主题中讨论的其他器件: TPS61089TPS61175LMR62014

大家好、

我的客户希望在以下情况下使用 TPS61086。

VIN=5-9V

VOUT=9V

Iout=600mA

TPS61086是否允许按如下所示分离输入电源轨? 根据 d/s、Vout 需要至少比 Vin 高0.5V、因此我认为 Vin (max)将为8.5V。   

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    实际上、他们可以在此应用中使用 LMR62014、TPS61089或 TPS61175。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的建议。 您是否有关于这些器件的最小占空比或 Ton (min)信息? 或者、您是否有一个 具有旁路模式直通模式以支持 Vin=9V、Vout=9V 的器件?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我在 e2e 帖子中找到了有关 LMR62014的帖子。 即使 Vin 接近 Vout、LMR62014似乎也可以工作。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/692929/2556522?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmr62014%2520pass#2556522

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    升压器件具有最小 Ton 限制。 当 Vin 接近 Vout 时、根据公式 D=1-Vin/Vout、所需占空比应该非常小。  

    因此、对于 LMR62014、它将切换几个脉冲、增加输出电压、然后停止切换、直到输出电压降至设置值。 因此、输出纹波很大。 如果客户可以接受、LMR62014应该是一个选择。

    当输入电压接近输出电压时、TPS61089的输出纹波也很大。