This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2041B:TPS2041BD 使能引脚要求

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2041B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966348/tps2041b-tps2041bd-enable-pin-requirement

器件型号:TPS2041B

您好!

 我们是否需要为 TPS2041B 使能引脚使用外部上拉电阻器?

请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    建议添加上拉电阻器。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的一个现有应用中、我们的团队在设计时没有上拉电阻器、EN 引脚直接连接到 NPN 晶体管集电极。

    当使能引脚上的晶体管将通过晶体管发射极为0V 时。  

    但电路似乎在没有上拉电阻器的情况下工作。

    请解释此配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     上拉电阻器的作用是抵抗一些干扰、例如 IEC ESD、以限制瞬态电流。

    使器件更可靠。

    它还可以在没有上拉电阻器的情况下工作、前提是高于开路阈值。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。