主题中讨论的其他器件: TPS65101、 TPS65100
大家好、
此处在 LCD 显示屏中使用 TPS65105、输入电压为5V、输出电压为11V、IO-400mA。 但发现在最初几次上电时、芯片 输出上升但无法保持11V OUT、快速下降至大约4V。 加电3-4次后、输出可以完全斜升并保持11V、
将输出电容 C4从22uF 更改为220uF 或2*47uF,问题迎刃而解。 这里想问、芯片输出无法保持的原因是什么、但可以通过增加输出电容器来解决。
将输出电容 C4从22uF 更改为220uF 后、输出波形见下文