This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:开关频率容差

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966778/lmr14030-q1-tolerance-of-switching-frequency

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

大家好、

您能帮我了解 LMR14030 FSW 的容差吗? (假设 RT 为0%差值)

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    2MHz 频率下的频率精度为+/-8.05%、低端500kHz 频率下的频率精度为+/-20%。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    2.5MHz Fsw 呢?

    罗伊