This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:TPS61030 VBAT 热插拔

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966787/tps61030-tps61030-vbat-hot-plugging

器件型号:TPS61030

你好

我们将 TPS61030与两个大型超级电容器(每个电容器串联60 F)搭配使用。充电后、电容器的电压可高达5V。 超级电容器是非常低的内部阻抗电容器(<20m Ω)、并且能够实现非常短的上升时间。  

我们观察到、当这些电容器热插入 TPS61030时、即使在断开电容器、循环通电等之后、器件也会发生故障并停止工作 这是器件的永久故障。  

这是预期行为、如果是、建议解决此问题。  

谢谢

DG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    超级电容器是否连接到 TPS61030的 VIN 或 VOUT?

    还应共享您的布局、因为不良布局可能会导致器件损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李嘉柏

    超级电容器连接到 VBAT 引脚。 我将在下一篇文章中分享布局。 但是、我们严格遵循了参考布局、我们仅在热插拔事件和电容器充电时才面临此问题。 从另一个角度来说、设计完美无瑕。  

    为了更详细地说明、超级电容器不在电路板上、它们是具有10cm 长导线和2引脚连接器的非板载电容器。 我们将其插入到具有 TPS61030的 PCB 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepakji、您好!

    插入超级电容器时、您是否禁用了 TPS61030? 如果没有、请尝试执行此操作。

    插入时还应测量 VBAT 电压波形。