This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:LM46002每个引脚上的泄漏电流问题

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965192/lm46002-question-for-leakage-current-on-each-pin-of-lm46002

器件型号:LM46002

客户测量了 LM46002引脚8和12的泄漏电流、如图所示。
他们认为这是有缺陷的、因为与普通产品相比有轻微的差异。
您能不能将其视为超出正常产品范围的缺陷吗?
您知道 LM46002每个引脚的泄漏电流正常范围吗?
如果您知道、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以与内部团队核实。 我将告诉您我发现的内容。

    您能否发送应用原理图?

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、我无法发送原理图、因为客户公司说无法提供。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将看到我们拥有哪些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Arrigo

    请检查数据并告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 EN 引脚(引脚12)、测试数据显示0.7uA @ 3.3V 和2.8uA @ 12V。  

    未在测试中测量引脚8 (PGOOD)的泄漏电流。 不过、3.3mA 的测量值远高于预期。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Arrigo

    感谢您的支持。

    您能回答以下问题吗?

    -您知道 LM46002每个引脚的泄漏电流正常范围吗

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    EN 引脚电压应仅在测试数据的几 uA 范围内。

    我没有 PGOOD 数据。

    谢谢、Jason