This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169EVM:TPS61169

Guru**** 2647705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964785/tps61169evm-tps61169

器件型号:TPS61169EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61169TPS61165

可能涉及的对象:

目前,我正在使用 TPS61169驱动(单通道) 6个带360mA 线圈的 LED (应用10.1英寸 LCD 背光驱动)  

我注意到、环境温度下的 Tcase 温度接近78摄氏度、驱动电流约为280mA、并且 Vref 设置为0.2V 时电流不能进一步增大。

(a)根据规格,最大 LED 电流为400mA,是否有任何条件实现此目的?

(b)如何将外壳温度转换为结温,从而在100摄氏度时触发 IC 内部保护?

(三)有否方法进一步改善热性能? 或者,我需要考虑 TPS61165 SOT_23,但最大 LED 电流是相同的400mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    热测试是否与 TI EVM 配合使用?  如果没有、请提供您的原理图和布局、我将对其进行检查。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、热测试不是在 EVM 上运行、而是在我的应用 PCBA 上运行。

    下面是供您参考的原理图。  

    尽可能感谢您的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    下面是我的更新电路、其中包含您可以查看的组件值。

    尽可能感谢您的反馈。  

    THKS & Rdgs

    Dave Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    它似乎已经损坏了...请重新加载、谢谢!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    美好的一天!

    这也是原理图:

    THKS & Rdgs

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    由于有三个线程与同一个问题相关、我想关闭这个线程、我们可以通过其他线程继续讨论您的问题。

    BR、

    Robin