This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196 IFBx 电流能否低于50mA?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966547/tps61196-can-tps61196-ifbx-current-lower-than-50ma

器件型号:TPS61196

大家好、

这与同一个问题相关-我捕获了部分内容以供提醒。

有两个 ILED 电流电平、低电平为90mA、高电平为1.2A。 它们将6个 IFBx 连接在一起。

计算后、每个 IFBx 将为15mA (最小值)和200mA (最大值)。

但数据表中有一条声明可调电流范围为50mA 至400mA。

我们还发现如果 IFB 电流设置低于50mA、则器件未启用。

请告知此器件是否可以使用低于50mA 的 ILED 电流? 或如何操作?

这是紧急情况、请尽快告知。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有意见吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    对于50mA 电流、ISET 和 IFBV 的电阻如何?

    BR、

    Robin