This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:通过组合多个输出为单个 LED 供电

Guru**** 1129840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966597/tlc6c5712-q1-combining-multiple-outputs-to-supply-a-single-led

器件型号:TLC6C5712-Q1

大家好、团队、

数据表中的图 109 (第57页)、它指出输出可以连接在一起为单个 LED 供电。

我们希望通过4个 OUT 引脚为 LED 提供200mA 的电流、每个引脚的输出电流为50mA (= 4 * 50mA = 200mA)。

我们似乎应该连接奇数或偶数 输出引脚的数量(例如 OUT0、OUT2、OUT4、OUT6或 OUT1、 OUT3、OUT5、OUT7)。

我们要确认两点:
1.这是理解我们可以连接多个输出的正确方法(、它应该是偶数/奇数)了。 提供单个 LED?
2.如果上述情况正常,我们需要做些什么?

谢谢、此致、
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是理解我们可以连接多个输出的正确方法(、它应该是偶数/奇数)了。 提供单个 LED? 您可以并联4个通道来提供一个 LED。

    2.如果上述情况正常,我们需要做些什么? 无需特别注意。