This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3619:切换期间 TPS3619系统不稳定

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966662/tps3619-tps3619-system-erratic-behaviour-during-switchover

器件型号:TPS3619

大家好,在 从主 Vdd 切换到 Vbatt 后,我一直在尝试使系统(主要是微控制器)无缝工作。 一旦 VDD 关闭且 Vbatt 为电源,微控制器就会像系统出现主要噪声问题一样工作:不稳定。 是什么使系统正常工作,但在没有任何逻辑解释的情况下,系统现在在 Vbatt 上正常工作,只要我将 Vbat 短接至/RESET 引脚,我就得到了这种现象的解释。 此外,在进行此修改之后,当 Vdd 出现时的 PFO 为3.3V (正常),当 VDD 消失且 Vbatt 出现时,切换没有问题,MCU 工作时会出现不稳定的行为,但 PfO 为2.4V,该值应约为0V。

注意:在执行将/RST 短接至 Vbatt 的操作以解决问题之前,我 可能在 Vbatt 导轨上意外地施加了12V 电压几秒钟,因此这可能是 PfO 的问题,我将订购更多以验证问题。

我的系统信息:  

1. VDD:3.3V 是由12V 交流/直流 PSU 供电的3.3V 稳压器,因此在停电的情况下,这种情况就不复存在。

2. VBAT 3.6V (Lisocl2电池)。

3. PFI:连接到12V (分压器配置为使阈值为9.65V)

 

如果您需要更多信息,请告诉我。

此致

Omar Sultan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    对 VBAT 引脚施加12V 电压可能会损坏某些内部电路、并导致从 PFO 输出中看到什么。

    提醒一下、当 TPS3619从 VDD 切换到 VBAT 轨时、VBAT 到 Vout 将有一个15欧姆的开关、这可能是导致噪声和不稳定问题的原因。  VDD 至 Vout 只有一个1 Ω(最大值)开关。  根据微处理器的电流消耗、如果微处理器未收到正确的工作电压、15欧姆开关上的压降可能会很大。  请参阅以下内容:

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您分享您对该主题的想法。 我找到了问题,现在系统可以正常工作,而不会使/RST 引脚短路。  

    Vdd 引脚漏电是否正常,当选择了 Vbatt (3.3V)并选择了 Vout 时,我会看到1.4V (Vdd 时)(请记住 Vdd 已完全关闭)。 您是否还会推荐 Vbatt 和 Vout 之间导通电阻较低的备选器件?

    此致

    操作系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    问得好。  /RESET 引脚似乎是推挽输出。  如果在/RESET 变为低电平时将 VBAT 连接到/RESET、则会造成 VBAT 与 GND 短路。  当 Vbatt 上有+12V 时、不确定该部件是否损坏

    本