This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:当触发输入电流警告时、SMBA/仍为高电平

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966497/lm25066-smba-still-be-high-when-input-current-warn-is-triggered

器件型号:LM25066

尊敬的专家:

我们将输入过流警告阈值设置为7.5A、并将0xD8 IIN Limit Warning Alert Mask=0 VIS GUI 设置为0。  当输入电流 上升到阈值以上时、我们发现0xE1 IIN_OP_WARN=1。 但 SMBA/仍然很高。 这是正常的吗?

输入过流警告是否 会使 SMBA/低电平?

谢谢、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、除非 警报屏蔽寄存器中的相应位被设定为1、否则 SMBA/应该拉低以将一个过流警告置为有效。

    此外,D3h 寄存器的值是多少?  如果 D3 h 设置为0FFFh、则输入过流警告将被禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我们通过 GUI 的过流警告 输入配置过流警告、如下 所示。 但 SMBA/不能置高电平。 您是否 可以帮助总结如何通过 GUI 启用此功能? 谢谢。

    此致、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您是在 GUI 上还是在电路板上检查 SMBA 信号?  

    您是在客户电路板上还是在 EVM 上验证这一点吗? 转换器如何连接到 SCL、SDA、SMBA 和 GND 线?

    您能否分享以下内容、

    • ALERT_MASK 寄存器的值是多少
    • 输入电压、输出电压、输入电流和 SMBA 信号的波形捕获
    • Iin 遥测和 SMBA 信号的 GUI 捕获如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 让我们通过邮件交谈