This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:VREG5

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966815/tps56628-vreg5

器件型号:TPS56628

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS56628。 您能就以下问题提出建议吗?

客户打算将 PG 引脚上拉至 VREG5。 d/s 描述 VREG5范围在 6V < VIN < 18V 时为5.2V 至5.7V。VREG5在4.5V <VIN<6V? 时的电压是如何的  我认为 Vin 将会随着压降而一直到 Vout。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山 口,您好

    是的。 它是一个具有压降电压的内部 LDO。 您的理解是正确的。

    此致、

    Andrew