This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563249:最大输出电压

Guru**** 2814265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563249, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966687/tps563249-maximum-output-voltage

器件型号:TPS563249
主题中讨论的其他器件: TPS56339

大家好、

你好。

根据数据表的表2"推荐组件值"、TPS563249的最大输出电压仅高达6.5V。 这是最大值还是可能使输出电压高于此值、例如8V?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    6.5V 是最大输出电压。  

    建议使用最大输出电压为16V 的 TPS56339。  

    BRS、  

    Edwin。