This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:如何理解手册中的图6&10?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966236/lm317m-how-to-understand-figure-6-10-in-the-manual

器件型号:LM317M

您好!
您能否解释其他条件以了解下面的图6和图10?

我计算了这些数据表、但我认为这不匹配。 我如何理解图6和图10?

TJ_最大值

125.

℃μ A

环境

25

℃μ A

热阻(RθJA)

60.2.

℃μ V/W

输出电压

5.6.

输入电压

VI-Vo

最大输出电流

28.

22.4.

74.16.

mA

26

20.4.

81.43.

mA

24

18.4.

90.28.

mA

22.

16.4.

101.29.

mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、  

    对于图6、该值用于电流限制、当电流限制时、结温可能超过125C。  

    对于图10、这里的差分值相当于不同电流负载下的压降、它可以解释为 LDO 保持稳压状态所需的 Vin 和 Vout 之间的最小余量。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢你的答复。

    当我使用以下条件时、我得到的值超过100度。  

    VIN = 28V、Vout = 5.6V、Iout = 0.12A


    但根据图6、我使用的条件应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HJ、  

    如果 RJA=60C/W、您的应用的温升为160C、它将使结温远高于125C。 图6针对不同温度下不同 Vin-Vout 的电流限制、它旨在告知内部电流限制保护何时会生效以钳制电压并保护 IC 免受过热造成的损坏。 图6中的电流是 LDO 可以输出的最大电流、但不是器件可以支持的最大电流。  

    例如、您的汽车最大速度为200km/h、但速度限制仅为80km/h、200km/h 类似于 LDO 的电流限制、但速度限制为80km/h 是您使用 RJA 计算的数字。 明白了吗?  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的快速回答。 祝你度过美好的一天!

    此致、

    HJ Jang