This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24157:不会自动进入高阻态模式

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965874/bq24157-bq24157-does-not-automatically-enter-into-high-z-mode

器件型号:BQ24157

你(们)好

我们在 BQ24157上执行一些测试、并观察<VUVLO, rather continuously reports a fault for the same (011-Bad Adaptor or VBUS<VUVLO). 到、与数据表相反、它不会在 VBATOH 上自动进入高阻抗模式 我们不需要这样的行为。 我们希望该设备在不使用时都像睡在睡觉的婴儿一样。

是否有办法实现这一目标?

期待不久的将来再次收听。

此致、

Abbas Mehdi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abbas,

    当 VBUS 为高阻态模式时、充电器为高阻态模式 UVLO。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff。

    感谢您回答我的问题。

    是的、这是数据表中所述的内容、这是我尝试询问的价格。 当 VBATOR <UVLO on its own. 处于非高阻态时、充电器不会进入高阻态

    期待您的回复。

    此致、

    Abbas Mehdi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abbas,

    为什么您认为充电器不在 HiZ 中?  只有3个运行状态:HIZ、CHARGE 和 OTG。  如果 VBUS 上的电压< UVLO、则充电器不能处于充电模式。  如果 OTG 位和引脚未启用且 VBUS < 5V、则充电器不处于 OTG 模式。  这就离开了 HiZ。  在电池未连接负载的情况下、充电器灌入的电流是多少?  根据 d/s 页7电气技术规格表中的第3行项目、在 HiZ 模式下进入 IC 的最大电流应小于23uA。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff。

    是的、该器件确实只有3种工作模式、当它既不充电也不升压时、它必须处于 HiZ 模式。 通过监控电流、器件似乎确实进入了 HiZ 模式。 正如原始文章中提到的、器件一直发出故障脉冲、我认为它没有进入 HiZ 模式。 但是、当我在我们拥有的另一个板上检查它时、行为与数据表中提到的行为没有很大不同。

    您是否有任何想法、第一块电路板中出现故障的原因可能是什么?

    此致、

    Abbas Mehdi。