This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在 BqStudio 中创建 Chem ID

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962877/bq34z100-g1-making-chem-id-in-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

尊敬的先生:

我来自印度。 我想通过向德州仪器发送单元格来在 Bq Studio 中创建新的 Chem ID。

我知道 GPCChem 工具。 因为电池制造商是新的,所以我想创建定制的化学 ID。

请提供指导。

此致、

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samruddhi、

    您能否分享您的 GPCCHEM 报告、以便我们可以检查有多少不匹配? 运行新 ID 的成本很高、大多数情况下都不需要、因为使用该工具有许多良好的匹配项。

    即使是新电池制造商、也可能已经有一个与您使用的电池匹配的特征电池。

    需要使用 GPCCHEM 页面上的过程来表征单节电池。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉耽误你的回答。 我忙于其他工作。

    我尚未对 GPCCHEM 工具执行学习周期。

    收到 GPCCHEM 报告后、如果我有任何疑问、请与您联系。

    非常感谢您的参与和帮助。

    此致、

    Samruddhi