This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:BQ24232HRGTR 输出电压

Guru**** 2522330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966666/bq24232h-bq24232hrgtr-output-voltage

器件型号:BQ24232H

你(们)好

我们计划使用 BQ24232HRGTR 电池充电器。 我有几个问题:

如果电池电压为3.3V、然后我们将电源适配器连接到输入端为电池充电、那么此时电池充电器的输出将是什么?

2.如果连接了电源适配器,则电池充电器 IC 将提供什么输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="SONU Goyal"]如果电池电压为3.3V,然后我们在输入端连接了电源适配器为电池充电,那么此时电池充电器输出将是什么?

    电池充电输出将是由 ISET 引脚设置的电流。

    [报价用户="SONU Goyal"]如果连接了电源适配器,则电池充电器 IC 将提供什么输出?

    输出将调节至4.5V