请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24232H 你(们)好
我们计划使用 BQ24232HRGTR 电池充电器。 我有几个问题:
如果电池电压为3.3V、然后我们将电源适配器连接到输入端为电池充电、那么此时电池充电器的输出将是什么?
2.如果连接了电源适配器,则电池充电器 IC 将提供什么输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们计划使用 BQ24232HRGTR 电池充电器。 我有几个问题:
如果电池电压为3.3V、然后我们将电源适配器连接到输入端为电池充电、那么此时电池充电器的输出将是什么?
2.如果连接了电源适配器,则电池充电器 IC 将提供什么输出?