This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941:输出电流与输出电压间的关系

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966481/tlc5941-output-current-vs-output-voltage

器件型号:TLC5941

在数据表中、我们有输出电流与输出电压的关系图。

根据图、我的客户将 OUT0电流配置为60mA、并且 OUT0连接到 LED、只要 OUT0的电压高于0.7V、电流就应该几乎恒定。

我想知道拐点的精度是多少? 某些器件的转折点可能是0.7V、电流为60mA、而其他器件的转折点可能是1V、电流为60mA 吗?

我想下图仅针对典型特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    此处没有用于指示膝点电压精度的规格。 通常、我们建议客户留出足够的膝点电压裕度、以防止通道间潜在的 VLED 纹波或差分、而高于1V 应该是可以的。 当 Iout=60mA 客户使用时、VLED 电源线和 LED 正向电压的值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    谢谢。 我们有不同的 LED、我们将在 OUT 引脚上有0.6V、0.8V 和1.1V 电压。 而所有 LED 在经过数十小时的工作后都会有亮度变化。

    因此、我提出有关膝点电压的问题。

    如果电压低于膝点电压、LED 正向电压的变化(即使很小)可能会导致大电流变化。

    但是、如果电压高于膝点电压、我认为  LED 正向电压的变化应该可以忽略不计。